Auslösung für berechneten Erdschluss
Die Tabelle enthält die Daten zur Auslösung für berechneten Erdschluss für die PROFIBUS DP-Kommunikation.
| Steckplatz | Index |
Byte-Offset |
Größe (in Byte) |
R/W |
X |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Standardwert |
Gesich. |
Parametername |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
104 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
|
2 |
J |
Funktionseinstellung |
| 1 | 5 |
106 |
2 |
R/W |
1 |
%IFLC* |
UINT16 |
10-500 |
20 |
J |
Ansprechwert |
| 1 | 5 |
108 |
2 |
R/W |
0,10 |
s |
UINT16 |
5-60000 |
20 |
J |
Verzögerung |
| 1 | 5 |
110 |
2 |
R/W |
1 |
%IFLC* |
UINT16 |
10-500 |
20 |
J |
Alarmstufe |
| 1 | 5 |
112 |
2 |
R/W |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
J |
Reset-Modus |
| 1 | 5 |
114 |
2 |
R/W |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
J |
Autom. Reset-Verzögerung |
| 1 | 5 |
116 |
2 |
– |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
N |
Funktion beim Starten des Motors |