Messdaten
Die Tabelle enthält die Messdaten für die PROFIBUS DP-Kommunikation.
|
Steckplatz |
Index |
Byte-Offset |
Größe (in Byte) |
R/W |
X |
Einheit |
Typ |
Gesich. |
Parametername |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |
0 |
4 |
R |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
L1-RMS-Strom |
| 1 | 3 |
4 |
4 |
R |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
L2-RMS-Strom |
| 1 | 3 |
8 |
4 |
R |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
L3-RMS-Strom |
| 1 | 3 |
12 |
4 |
R |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
Gemessener Erdschlussstrom |
| 1 | 3 |
16 |
4 |
R |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
Berechneter Erdschlussstrom |
| 1 | 3 |
20 |
4 |
R |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
Strommittelwert |
| 1 | 3 |
24 |
2 |
R |
0,01 |
% |
UINT16 |
N |
Stromphasenunsymmetrie |
| 1 | 3 |
26 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Stromphasenfolge
|
| 1 | 3 |
28 |
4 |
R |
0,1 |
V |
UINT32 |
N |
Für einphasige, L1-N-RMS-Spannung Für dreiphasige, L1-L2-RMS-Spannung |
| 1 | 3 |
32 |
4 |
R |
0,1 |
V |
UINT32 |
N |
L2-L3-RMS-Spannung |
| 1 | 3 |
36 |
4 |
R |
0,1 |
V |
UINT32 |
N |
L3-L1-RMS-Spannung |
| 1 | 3 |
40 |
4 |
R |
0,1 |
V |
UINT32 |
N |
Spannungsmittelwert |
| 1 | 3 |
44 |
2 |
R |
0,01 |
% |
UINT16 |
N |
Spannungsphasenunsymmetrie |
| 1 | 3 |
46 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Spannung – Phasenfolge
|
| 1 | 3 |
48 |
2 |
R |
0,01 |
Hz |
UINT16 |
N |
Systemfrequenz |
| 1 | 3 |
50 |
2 |
R |
0,01 |
– |
UINT16 |
N |
System-Leistungsfaktor |
| 1 | 3 |
52 |
4 |
R |
0,001 |
kW |
UINT32 |
N |
Gesamtwirkleistung |
| 1 | 3 |
56 |
4 |
R |
0,001 |
kvar |
UINT32 |
N |
Gesamtblindleistung |
| 1 | 3 |
60 |
4 |
R |
0,001 |
kVA |
UINT32 |
N |
Gesamtscheinleistung |
| 1 | 3 |
64 |
8 |
R |
0,001 |
kWh |
UINT64 |
J |
Gesamtwirkenergie |
| 1 | 3 |
72 |
8 |
R |
0,001 |
kvarh |
UINT64 |
J |
Gesamtblindenergie |
| 1 | 3 |
80 |
8 |
R |
0,001 |
kVAh |
UINT64 |
J |
Gesamtscheinenergie |
| 1 | 3 |
88 |
2 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L1-Strom THD |
| 1 | 3 |
90 |
2 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L2-Strom THD |
| 1 | 3 |
92 |
2 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L3-Strom THD |
| 1 | 3 |
94 |
2 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
Für einphasige, L1-N-Spannung THD Für dreiphasige, L1-L2-Spannung THD |
| 1 | 3 |
96 |
2 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L2–L3 Spannung THD |
| 1 | 3 |
98 |
2 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L3–L1 Spannung THD |
| 1 | 3 |
100 |
2 |
R |
0,1 |
°C oder F |
UINT16 |
N |
Vom PT100-Sensor gemessene Temperatur* |
| 1 | 3 |
102 |
2 |
R |
1 |
Ω |
UINT16 |
N |
Vom binären PTC-Sensor gemessene Temperatur |
| 1 | 3 |
104 |
10 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserviert |