Protección de temporizador contra rotación inversa
En la tabla se muestran los datos de protección de temporizador contra rotación inversa para la comunicación PROFIBUS DP.
| Ranura | Índice |
Desplazamiento de bytes |
Tamaño (en bytes) |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Nombre del parámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |
104 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
SÍ |
Ajuste de funciones |
| 1 | 7 |
106 |
2 |
L/E |
1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
SÍ |
Retardo de tiempo |
| 1 | 7 |
108 |
4 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |