Configuración del sistema
En la tabla se muestra la configuración del sistema para la comunicación PROFIBUS DP.
| Ranura | Índice |
Desplazamiento de bytes |
Tamaño |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Nombre del parámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 |
154 |
2 |
L/E |
1 |
A |
UINT16 |
1-1000 (paso 1) |
1 |
SÍ |
Primario del TC de fase |
| 1 | 9 |
156 |
2 |
L/E |
1 |
A |
UINT16 |
1-5 (paso 4) |
1 |
SÍ |
Secundario del TC de fase |
| 1 | 9 | 158 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | Reservado |
| 1 | 9 |
162 |
2 |
L/E |
1 |
A |
UINT16 |
1-1000 (paso 1) |
1 |
SÍ |
Primario del TC en velocidad 2 |
| 1 | 9 |
164 |
2 |
L/E |
1 |
A |
UINT16 |
1-5 (paso 4) |
1 |
SÍ |
Secundario del TC en velocidad 2 |
| 1 | 9 | 166 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | Reservado |
| 1 | 9 |
172 |
2 |
L/E |
0,1 |
V |
UINT16 |
1100-6900 (paso 1) |
4150 |
SÍ |
Tensión nominal |
| 1 | 9 |
174 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
SÍ |
Frecuencia nominal |
| 1 | 9 |
176 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
SÍ |
Rotación de fase |
| 1 | 9 |
178 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
1 |
SÍ |
|
| 1 | 9 |
180 |
2 | – | – | – | – | – | – | – |
Reservado |
| 1 | 9 |
182 |
2 |
L/E |
0,1 |
A |
UINT16 |
1-10000 (paso 1) |
25 |
SÍ |
Corriente a plena carga |
| 1 | 9 |
184 |
2 |
L/E |
0,1 |
A |
UINT16 |
1-10000 (paso 1) |
25 |
SÍ |
Corriente a plena carga de velocidad 2 |
| 1 | 9 |
186 |
2 |
L/E |
1 | – |
UINT16 |
1-10 (paso 1) |
1 |
NO | Pases del secundario del TC de fase |
| 1 | 9 |
188 |
2 |
L/E |
1 | – |
UINT16 |
1-10 (paso 1) |
1 |
NO | Pases del secundario de fase en velocidad 2 |
| 1 | 9 |
190 |
6 | – | – | – | – | – | – | – |
Reservado |
| 1 | 9 |
196 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
1 |
SÍ |
Modo de prueba |
| 1 | 9 | 198 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
SÍ |
Enclavamientos de derivación durante la prueba |