Protección de desequilibrio de corriente
En la tabla se muestran los datos de protección de desequilibrio de corriente para la comunicación PROFIBUS DP.
| Ranura | Índice |
Desplazamiento de bytes |
Tamaño (en bytes) |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Nombre del parámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
148 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
3 |
SÍ |
Ajuste de funciones |
| 1 | 5 |
150 |
2 |
L/E |
1 |
% |
UINT16 |
5-100 |
20 |
SÍ |
Activación |
| 1 | 5 |
152 |
2 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60000 |
50 |
SÍ |
Retardo de tiempo |
| 1 | 5 |
154 |
2 |
L/E |
1 |
% |
UINT16 |
5-100 |
20 |
SÍ |
Nivel de alarma |
| 1 | 5 |
156 |
2 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
SÍ |
Modo de restablecimiento |
| 1 | 5 |
158 |
2 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
SÍ |
Retardo de restablecimiento automático |
| 1 | 5 |
160 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |