Disparo del interruptor a tierra medido
En la tabla se muestran los datos del disparo del interruptor a tierra medido para la comunicación de PROFIBUS DP.
| Ranura | Índice |
Desplazamiento de bytes |
Tamaño (en bytes) |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Nombre del parámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
118 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
SÍ |
Ajuste de funciones |
| 1 | 5 |
120 |
2 |
L/E |
1 |
mA |
UINT16 |
20-20 000 |
30 |
SÍ |
Umbral |
| 1 | 5 |
122 |
2 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60 000 |
1 |
SÍ |
Retardo de tiempo |
| 1 | 5 |
124 |
2 |
L/E |
1 |
mA |
UINT16 |
20-20 000 |
30 |
SÍ |
Nivel de alarma |
| 1 | 5 |
126 |
2 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
SÍ |
Modo de restablecimiento |
| 1 | 5 |
128 |
2 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60 000 |
0 |
SÍ |
Retardo de restablecimiento automático |
| 1 | 5 |
130 |
2 |
– |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
NO |
Función durante el arranque del motor |