Protección de subcorriente de fase
En la tabla se muestran los datos de protección de subcorriente de fase para la comunicación PROFIBUS DP.
| Ranura | Índice |
Desplazamiento de bytes |
Tamaño (en bytes) |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Nombre del parámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
132 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
1 |
SÍ |
Ajuste de funciones |
| 1 | 5 |
134 |
2 |
L/E |
1 |
%IFLC* |
UINT16 |
15-100 |
50 |
SÍ |
Activación |
| 1 | 5 |
136 |
2 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60000 |
100 |
SÍ |
Retardo de tiempo |
| 1 | 5 |
138 |
2 |
L/E |
1 |
%IFLC* |
UINT16 |
15-100 |
50 |
SÍ |
Nivel de alarma |
| 1 | 5 |
140 |
2 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
8 |
SÍ |
Modo de restablecimiento |
| 1 | 5 |
142 |
2 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
50 |
SÍ |
Retardo de restablecimiento automático |
| 1 | 5 |
144 |
4 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |