DOCA0256ES-01

Número máximo de arranques

En la tabla se muestran los datos del número máximo de arranques para la comunicación PROFIBUS DP.

Ranura Índice

Desplazamiento de bytes

Tamaño (en bytes)

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Nombre del parámetro

1 7

32

2

L/E

1

UINT16

  • 0: deshabilitar

  • 1: habilitar

1

Ajuste de funciones

1 7

34

2

L/E

1

UINT16

1-30
(paso 1)

6

Arranques permisivos

1 7

36

2

L/E

1

min

UINT16

15-60
(paso 1)

30

Hora de referencia

1 7

38

2

L/E

1

min

UINT16

1-120
(paso 1)

5

Periodo de inhibición

1 7

40

2

L/E

1

min

UINT16

0-120
(paso 1)

0

Tiempo entre arranques

1 7

42

6

Reservado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?