Detección de error de parada del motor
En la tabla se muestran los datos de detección de error de parada del motor para la comunicación PROFIBUS DP.
| Ranura | Índice |
Desplazamiento de bytes |
Tamaño (en bytes) |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Nombre del parámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |
48 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
SÍ |
Ajuste de funciones |
| 1 | 7 |
50 |
2 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60000 |
10 |
SÍ |
Retardo de tiempo |
| 1 | 7 |
52 |
2 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
SÍ |
Modo de restablecimiento |
| 1 | 7 |
54 |
4 |
L/E |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |