Protección de sobrecargas térmicas
En la tabla se muestran los datos de protección de sobrecargas térmicas para la comunicación PROFIBUS DP.
| Ranura | Índice |
Desplazamiento de bytes |
Tamaño (en bytes) |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Nombre del parámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
0 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
3 |
SÍ |
Ajuste de funciones |
| 1 | 5 |
2 |
2 |
L/E |
0,01 |
– |
UINT16 |
100-150 |
115 |
SÍ |
Factor de servicio |
| 1 | 5 |
4 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
5-40 |
10 |
SÍ |
Clase de disparo |
| 1 | 5 |
6 |
2 |
L/E |
1 |
%TM* |
UINT16 |
80-100 |
80 |
SÍ |
Nivel de alarma |
| 1 | 5 |
8 |
2 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
8 |
SÍ |
Modo de restablecimiento* |
| 1 | 5 |
10 |
2 |
L/E |
1 |
%TM* |
UINT16 |
30-95 |
90 |
SÍ |
Nivel de restablecimiento térmico |
| 1 | 5 |
12 |
2 |
L/E |
1 |
%TM* |
UINT16 |
5-100 |
90 |
SÍ |
Nivel de inhibición de arranque |
| 1 | 5 |
14 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
SÍ |
Función de enfriamiento |
| 1 | 5 |
16 |
2 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
SÍ |
Tiempo de enfriamiento |
| 1 | 5 |
18 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
SÍ |
Función de pausa |
| 1 | 5 |
20 |
2 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
SÍ |
Tiempo de pausa |
| 1 | 5 |
22 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
SÍ |
Función de bloqueo |
| 1 | 5 |
24 |
2 |
L/E |
1 |
%TM* |
UINT16 |
80-95 |
80 |
SÍ |
Nivel de bloqueo |
| 1 | 5 |
26 |
2 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
SÍ |
Tiempo de bloqueo |
| 1 | 5 | 28 | 2 | L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
SÍ |
Ventilador auxiliar |
| 1 | 5 | 30 |
6 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |