DOCA0256ES-01

Parámetros de fecha y hora

En la tabla se muestran los parámetros de fecha y hora de la comunicación de PROFIBUS DP.

NOTA: El reloj puede recordar la fecha y la hora durante 12 horas sin alimentación.

Ranura Índice

Desplazamiento de bytes

Tamaño (en bytes)

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Nombre del parámetro

1 9

72

2

L/E

1

UINT16

1-31
(paso 1)

1

Fecha

1 9

74

2

L/E

1

UINT16

1-12
(paso 1)

1

Mes

1 9

76

2

L/E

1

UINT16

2000-2099
(paso 1)

2016

Año

1 9

78

2

L/E

1

UINT16

0-23
(paso 1)

0

Hora

1 9

80

2

L/E

1

UINT16

0-59
(paso 1)

0

Minuto

1 9

82

2

L/E

1

UINT16

0-59
(paso 1)

0

Segundo

1 9

84

4

Reservado

1 9

88

2

L/E

1

UINT16

0-1
(paso 1)

0

NO

Actualizar RTC

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?