Protección de sobreintensidad inversa normal
En la tabla se muestran los datos de protección de sobreintensidad inversa normal para la comunicación de PROFIBUS DP.
| Ranura | Índice |
Desplazamiento de bytes |
Tamaño (en bytes) |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Nombre del parámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
76 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
SÍ |
Ajuste de funciones |
| 1 | 5 |
78 |
2 |
L/E |
1 |
%IFLC* |
UINT16 |
20-1000 |
50 |
SÍ |
Umbral |
| 1 | 5 |
80 |
2 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-200 |
1 |
Y |
Multiplicador de tiempo (TMS) |
| 1 | 5 |
82 |
2 |
L/E |
1 |
%IFLC* |
UINT16 |
20-1000 |
50 |
SÍ |
Nivel de alarma |
| 1 | 5 |
84 |
2 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
SÍ |
Modo de restablecimiento |
| 1 | 5 |
86 |
2 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60 000 |
0 |
SÍ |
Retardo de restablecimiento automático |
| 1 | 5 |
88 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |