Estado interno del dispositivo
En la tabla se muestra el estado interno del dispositivo para la comunicación PROFIBUS DP.
| Ranura | Índice |
Desplazamiento de bytes |
Tamaño (en bytes) |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Nombre del parámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |
58 |
2 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60000 |
10 |
SÍ |
Retardo de tiempo |
| 1 | 7 |
59 |
2 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
SÍ |
Modo de restablecimiento |
| 1 | 7 |
60 |
2 |
L/E |
– |
– |
UINT16 |
|
1 | NO |
Alarma de temperatura interna |
| 1 | 7 |
61 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |