Configuración de PROFIBUS DP
En la tabla se muestra la configuración de PROFIBUS DP para la comunicación PROFIBUS DP.
| Ranura | Índice |
Desplazamiento de bytes |
Tamaño (en bytes) |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Nombre del parámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 |
60 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
2-126 (paso 1) |
126 |
SÍ |
Dirección del nodo |
| 1 | 9 |
62 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0-1 (paso 1) |
0 |
SÍ |
Endian |
| 1 | 9 |
64 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
SÍ |
Perfil de producto |
| 1 | 9 |
66 |
6 | – | – | – | – | – | – | – |
Reservado |