DOCA0256ES-01

Protección de sobrecorriente de tiempo definido

En la tabla se muestran los datos de protección de sobrecorriente de tiempo definido para la comunicación PROFIBUS DP.

Ranura Índice

Desplazamiento de bytes

Tamaño (en bytes)

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Nombre del parámetro

1 5

60

2

L/E

1

UINT16

  • 0: deshabilitar

  • 1: alarma
  • 2: disparo
  • 3: alarma y disparo

2

Ajuste de funciones

1 5

62

2

L/E

1

%IFLC*

UINT16

20-1000
(paso 1)

110

Activación

1 5

64

2

L/E

0,1

s

UINT16

1-60000
(paso 1)

300

Retardo durante el arranque del motor (TpS)

1 5

66

2

L/E

0,1

s

UINT16

1-60000
(paso 1)

200

Retardo durante la marcha del motor (TpR)

1 5

68

2

L/E

1

%Pickup

UINT16

20-1000
(paso 1)

110

Nivel de alarma

1 5

70

2

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: restablecer clave

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: comunicación

  • Bit 3: automático

3

Modo de restablecimiento

1 5

72

2

L/E

0,1

s

UINT16

0-60000
(paso 1)

0

Retardo de restablecimiento automático

1 5

74

2

Reservado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?