Protección de potencia excesiva
En la tabla se muestran los datos de protección de potencia excesiva para la comunicación PROFIBUS DP.
| Ranura | Índice |
Desplazamiento de bytes |
Tamaño (en bytes) |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Nombre del parámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |
106 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
SÍ |
Ajuste de funciones |
| 1 | 6 |
108 |
2 |
L/E |
1 |
%P * |
UINT16 |
20-1000 |
110 |
SÍ |
Activación |
| 1 | 6 |
110 |
2 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60000 |
1 |
SÍ |
Retardo de tiempo |
| 1 | 6 |
112 |
2 |
L/E |
1 |
%P * |
UINT16 |
20-1000 |
110 |
SÍ |
Nivel de alarma |
| 1 | 6 |
114 |
2 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
SÍ |
Modo de restablecimiento |
| 1 | 6 |
116 |
2 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
SÍ |
Retardo de restablecimiento automático |
| 1 | 6 |
118 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |