Pérdida de comunicación
En la tabla se muestran los datos de pérdida de comunicación para la comunicación PROFIBUS DP.
| Ranura | Índice |
Desplazamiento de bytes |
Tamaño (en bytes) |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Nombre del parámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |
68 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
SÍ |
Ajuste de funciones |
| 1 | 7 |
70 |
2 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60000 |
10 |
SÍ |
Retardo de tiempo |
| 1 | 7 |
72 |
2 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
SÍ |
Modo de restablecimiento |
| 1 | 7 |
74 |
2 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
SÍ |
Retardo de restablecimiento automático |
| 1 | 7 |
76 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
SÍ |
Disparo solo en modo remoto |