DOCA0256ES-01

Salida de bloqueo

En la tabla se muestran los datos de salida de bloqueo para la comunicación PROFIBUS DP.

Ranura Índice

Desplazamiento de bytes

Tamaño (en bytes)

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Nombre del parámetro

1 7

96

2

L/E

1

UINT16

  • 0: deshabilitar

  • 1: habilitar

0

Ajuste de funciones

1 7

98

2

L/E

0,01

s

UINT16

0-60000
(paso 1)

0

Tiempo de apertura del contactor o disyuntor

1 7

100

4

Reservado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?