DOCA0256ES-01

Datos estadísticos

La tabla muestra los datos estadísticos de la PROFIBUS DP comunicación.

Índice

Ranura

Desplazamiento de bytes

Tamaño (en bytes)

L/E

X

Unidad

Tipo

Guardado

Nombre del parámetro

1 4

0

2

L

1

ms

UINT16

NO

Temporizador 1: valor real

1 4

2

2

L

1

ms

UINT16

NO

Temporizador 2: valor real

1 4

4

2

L

1

ms

UINT16

NO

Temporizador 3: valor real

1 4

6

2

L

1

ms

UINT16

NO

Temporizador 4: valor real

1 4

8

2

L

1

UINT16

NO

Contador 1: valor real

1 4

10

2

L

1

UINT16

NO

Contador 2: valor real

1 4

12

2

L

1

UINT16

NO

Contador 3: valor real

1 4

14

2

L

1

UINT16

NO

Contador 4: valor real

1 4

16

2

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos del interruptor por sobrecarga térmica

1 4

18

2

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de rotor bloqueado

1 4

20

2

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de rotor calado

1 4

22

2

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de sobrecorriente de tiempo definido

1 4

24

2

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de sobrecorriente inversa normal

1 4

26

2

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de sobrecorriente de corto retardo

1 4

28

2

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos del interruptor a tierra calculados

1 4

30

2

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos del interruptor a tierra medidos

1 4

32

2

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos por infracorriente de la fase

1 4

34

2

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de desequilibrio de corriente

1 4

36

2

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de pérdida de fase de corriente

1 4

38

2

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de inversión de fase de corriente

1 4

Cable de 40

2

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de infratensión de la fase

1 4

42

2

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de sobretensión de la fase

1 4

44

2

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de pérdida de fase de tensión

1 4

46

2

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de desequilibrio de tensión

1 4

48

2

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de inversión de fase de tensión

1 4

50

2

L

1

UINT16

NO

Under frequency trip counter

1 4

52

2

L

1

UINT16

NO

Over frequency trip counter

1 4

54

2

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de tiempo de inicio excesivo

1 4

56

2

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de pérdida de comunicación

1 4

58

2

L

1

UINT16

NO

LTMT main unit contador de disparos de temperatura

1 4

60

2

L

1

UINT16

NO

Under power trip counter

1 4

62

2

L

1

UINT16

NO

Over power trip counter

1 4

64

2

L

1

UINT16

NO

Under power factor trip counter

1 4

66-78

14

Reservado

1 4

80

2

L

1

UINT16

NO

DI interlock 1 trip counter

1 4

82

2

L

1

UINT16

NO

DI interlock 2 trip counter

1 4

84

2

L

1

UINT16

NO

DI interlock 3 trip counter

1 4

86

2

L

1

UINT16

NO

DI interlock 4 trip counter

1 4

88

2

L

1

UINT16

NO

DI interlock 5 trip counter

1 4

90

2

L

1

UINT16

NO

DI interlock 6 trip counter

1 4

92

2

L

1

UINT16

NO

DI interlock 7 trip counter

1 4

94

2

L

1

UINT16

NO

DI interlock 8 trip counter

1 4

96

2

L

1

UINT16

NO

DI interlock 9 trip counter

1 4

98

2

L

1

UINT16

NO

DI interlock 10 trip counter

1 4

100

2

L

1

UINT16

NO

DI interlock 11 trip counter

1 4

102

2

L

1

UINT16

NO

DI interlock 12 trip counter

1 4

104–150

8

Reservado

1 4

152

2

L

1

UINT16

NO

Resultado de la calculadora 1

1 4

154

2

L

1

UINT16

NO

Resultado de la calculadora 2

1 4

156

2

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de detección de error de parada del motor

1 4

158

2

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de interrupción de prueba lógica

1 4

160

2

L

1

UINT16

NO

Contador de disparos de tecla de restablecimiento atascada

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?