电流不平衡保护
下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的电流不平衡保护数据。
| 插槽 | 索引 |
字节偏移 |
大小(字节) |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
缺省值 |
Svd |
参数名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
148 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
3 |
Y |
功能设置 |
| 1 | 5 |
150 |
2 |
RW |
1 |
% |
UINT16 |
5-100 |
20 |
Y |
吸合 |
| 1 | 5 |
152 |
2 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
1-60000 |
50 |
Y |
时间延迟 |
| 1 | 5 |
154 |
2 |
RW |
1 |
% |
UINT16 |
5-100 |
20 |
Y |
报警级别 |
| 1 | 5 |
156 |
2 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
Y |
复位模式 |
| 1 | 5 |
158 |
2 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
Y |
自动复位延迟 |
| 1 | 5 |
160 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |