Protezione da squilibrio di corrente
La tabella elenca i dati correnti della protezione da squilibrio di corrente per la comunicazione PROFIBUS DP.
| Slot | Indice |
Offset byte |
Dimensioni (in byte) |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Campo |
Valore predefinito |
Backup |
Nome del parametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
148 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
3 |
S |
Impostazione della funzione |
| 1 | 5 |
150 |
2 |
L/S |
1 |
% |
UINT16 |
5–100 |
20 |
S |
Pickup |
| 1 | 5 |
152 |
2 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
50 |
S |
Ritardo |
| 1 | 5 |
154 |
2 |
L/S |
1 |
% |
UINT16 |
5–100 |
20 |
S |
Soglia di allarme |
| 1 | 5 |
156 |
2 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
S |
Modalità di ripristino |
| 1 | 5 |
158 |
2 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
S |
Ritardo autoreset |
| 1 | 5 |
160 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |