欠频保护
下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的欠频保护数据。
| 插槽 | 索引 |
字节偏移 |
大小(字节) |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
缺省值 |
Svd |
参数名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |
64 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
功能设置 |
| 1 | 6 |
66 |
2 |
RW |
1 |
%F* |
UINT16 |
90-100 |
94 |
Y |
吸合 |
| 1 | 6 |
68 |
2 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
1-60000 |
1 |
Y |
时间延迟 |
| 1 | 6 |
70 |
2 |
RW |
1 |
%F* |
UINT16 |
90-100 |
94 |
Y |
报警级别 |
| 1 | 6 |
72 |
2 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
Y |
复位模式 |
| 1 | 6 |
74 |
2 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
Y |
自动复位延迟 |
| 1 | 6 |
76 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |