测量数据
下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的测量数据。
|
插槽 |
索引 |
字节偏移 |
大小(字节) |
RW |
X |
单位 |
类型 |
Svd |
参数名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |
0 |
4 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
L1 RMS 电流 |
| 1 | 3 |
4 |
4 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
L2 RMS 电流 |
| 1 | 3 |
8 |
4 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
L3 RMS 电流 |
| 1 | 3 |
12 |
4 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
接地电流测量值 |
| 1 | 3 |
16 |
4 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
接地电流计算值 |
| 1 | 3 |
20 |
4 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
平均电流 |
| 1 | 3 |
24 |
2 |
R |
0.01 |
% |
UINT16 |
N |
电流不平衡 |
| 1 | 3 |
26 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
电流相序
|
| 1 | 3 |
28 |
4 |
R |
0.1 |
V |
UINT32 |
N |
对于单相,为 L1-NRMS 电压 对于三相,为 L1-L2 RMS 电压 |
| 1 | 3 |
32 |
4 |
R |
0.1 |
V |
UINT32 |
N |
L2-L3 RMS 电压 |
| 1 | 3 |
36 |
4 |
R |
0.1 |
V |
UINT32 |
N |
L3-L1 RMS 电压 |
| 1 | 3 |
40 |
4 |
R |
0.1 |
V |
UINT32 |
N |
平均电压 |
| 1 | 3 |
44 |
2 |
R |
0.01 |
% |
UINT16 |
N |
电压不平衡 |
| 1 | 3 |
46 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
电压相序
|
| 1 | 3 |
48 |
2 |
R |
0.01 |
Hz |
UINT16 |
N |
系统频率 |
| 1 | 3 |
50 |
2 |
R |
0.01 |
– |
UINT16 |
N |
系统功率因数 |
| 1 | 3 |
52 |
4 |
R |
0.001 |
kW |
UINT32 |
N |
总有功功率 |
| 1 | 3 |
56 |
4 |
R |
0.001 |
kvar |
UINT32 |
N |
总无功功率 |
| 1 | 3 |
60 |
4 |
R |
0.001 |
kVA |
UINT32 |
N |
总视在功率 |
| 1 | 3 |
64 |
8 |
R |
0.001 |
kWh |
UINT64 |
Y |
总有功电能 |
| 1 | 3 |
72 |
8 |
R |
0.001 |
kvarh |
UINT64 |
Y |
总无功电能 |
| 1 | 3 |
80 |
8 |
R |
0.001 |
kVAh |
UINT64 |
Y |
总视在电能 |
| 1 | 3 |
88 |
2 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L1 电流 THD |
| 1 | 3 |
90 |
2 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L2 电流 THD |
| 1 | 3 |
92 |
2 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L3 电流 THD |
| 1 | 3 |
94 |
2 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
对于单相,为 L1-N电压 THD 对于三相,为 L1-L2 电压 THD |
| 1 | 3 |
96 |
2 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L2–L3 电压 THD |
| 1 | 3 |
98 |
2 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L3-L1 电压 THD |
| 1 | 3 |
100 |
2 |
R |
0.1 |
°C 或 °F |
UINT16 |
N |
温度由 PT100 传感器测得* |
| 1 | 3 |
102 |
2 |
R |
1 |
Ω |
UINT16 |
N |
温度由二进制 PTC 传感器测得 |
| 1 | 3 |
104 |
10 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |