DOCA0256ZH-CN-01

欠功率保护

下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的欠功率保护数据。

插槽 索引

字节偏移

大小(字节)

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

参数名称

1 6

92

2

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:报警
  • 2:脱扣
  • 3:报警和脱扣

0

Y

功能设置

1 6

94

2

RW

1

%P

UINT16

20-1000
(步长 1)

60

Y

吸合

%P = 标称功率的百分比。

标称功率 (Pn) 由 LTMT main unit 根据系统设置计算得到:Pn = VT 一次电流 * 满载电流。

对于双速电机启动器,标称功率为:

  • Pn1 = VT 一次电流 * 满载电流(当电机以速度 1 或低速运行时)

  • Pn2 = VT 一次电流 * 速度 2 满载电流(当电机以速度 2 或高速运行时)

*

1 6

96

2

RW

0.1

s

UINT16

1-60000
(步长 1)

1

Y

时间延迟

1 6

98

2

RW

1

%P

UINT16

20-1000
(步长 1)

60

Y

报警级别

%P = 标称功率的百分比。

标称功率 (Pn) 由 LTMT main unit 根据系统设置计算得到:Pn = VT 一次电流 * 满载电流。

对于双速电机启动器,标称功率为:

  • Pn1 = VT 一次电流 * 满载电流(当电机以速度 1 或低速运行时)

  • Pn2 = VT 一次电流 * 速度 2 满载电流(当电机以速度 2 或高速运行时)

*

1 6

100

2

RW

1

BITMAP

  • 位 0:复位键

  • 位 1:DI

  • 位 2:通讯

  • 位 3:自动

3

Y

复位模式

1 6

102

2

RW

0.1

s

UINT16

0-60000
(步长 1)

0

Y

自动复位延迟

1 6

104

2

保留

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?