DOCA0256ZH-CN-01

功能块输出

下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的功能块输出数据。

插槽 索引

字节偏移

大小(字节)

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

参数名称

1 7

96

2

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

0

Y

功能设置

1 7

98

2

RW

0.01

s

UINT16

0-60000
(步长 1)

0

Y

接触器或断路器分闸时间

1 7

100

4

保留

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?