计算接地脱扣
下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的计算接地脱扣数据。
| 插槽 | 索引 |
字节偏移 |
大小(字节) |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
缺省值 |
Svd |
参数名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
104 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
2 |
Y |
功能设置 |
| 1 | 5 |
106 |
2 |
RW |
1 |
%IFLC* |
UINT16 |
10–500 |
20 |
Y |
吸合 |
| 1 | 5 |
108 |
2 |
RW |
0.10 |
s |
UINT16 |
5–60000 |
20 |
Y |
时间延迟 |
| 1 | 5 |
110 |
2 |
RW |
1 |
%IFLC* |
UINT16 |
10–500 |
20 |
Y |
报警级别 |
| 1 | 5 |
112 |
2 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
Y |
复位模式 |
| 1 | 5 |
114 |
2 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
Y |
自动复位延迟 |
| 1 | 5 |
116 |
2 |
– |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
N |
电机启动时运行 |