DOCA0256ZH-CN-01

防逆转定时器保护

下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的防逆转定时器保护数据。

插槽 索引

字节偏移

大小(字节)

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

参数名称

1 7

104

2

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

0

Y

功能设置

1 7

106

2

RW

1

s

UINT16

0-60000
(步长 1)

0

Y

时间延迟

1 7

108

4

保留

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?