相欠流保护
下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的相欠流保护数据。
| 插槽 | 索引 |
字节偏移 |
大小(字节) |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
缺省值 |
Svd |
参数名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
132 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
1 |
Y |
功能设置 |
| 1 | 5 |
134 |
2 |
RW |
1 |
%IFLC* |
UINT16 |
15-100 |
50 |
Y |
吸合 |
| 1 | 5 |
136 |
2 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
1-60000 |
100 |
Y |
时间延迟 |
| 1 | 5 |
138 |
2 |
RW |
1 |
%IFLC* |
UINT16 |
15-100 |
50 |
Y |
报警级别 |
| 1 | 5 |
140 |
2 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
8 |
Y |
复位模式 |
| 1 | 5 |
142 |
2 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
50 |
Y |
自动复位延迟 |
| 1 | 5 |
144 |
4 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |