DOCA0256ZH-CN-01

模拟量模块数据

下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的模拟量模块数据。

插槽

索引

字节偏移

大小(字节)

RW

X

单位

类型

Svd

参数名称

1 3

170

2

R

0.1

mA

INT16

N

模拟量输入 1

1 3

172

2

R

0.1

mA

INT16

N

模拟量输入 2

1 3

174

2

R

0.1

mA

INT16

N

模拟量输入 3

1 3

176

2

R

0.1

mA

INT16

N

模拟量输入 4

1 3

178

8

保留

1 3

186

2

R

0.1

mA

INT16

N

模拟量输出 1

1 3

188

2

R

0.1

mA

INT16

N

模拟量输出 2

1 3 190 4

保留
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?