Dati di misurazione
La tabella elenca i dati di misurazione per la comunicazione PROFIBUS DP.
|
Slot |
Indice |
Offset byte |
Dimensioni (in byte) |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Backup |
Nome del parametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |
0 |
4 |
L |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
Corrente RMS L1 |
| 1 | 3 |
4 |
4 |
L |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
Corrente RMS L2 |
| 1 | 3 |
8 |
4 |
L |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
Corrente RMS L3 |
| 1 | 3 |
12 |
4 |
L |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
Corrente di terra misurata |
| 1 | 3 |
16 |
4 |
L |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
Corrente di terra calcolata |
| 1 | 3 |
20 |
4 |
L |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
Corrente media |
| 1 | 3 |
24 |
2 |
L |
0,01 |
% |
UINT16 |
N |
Squilibrio di corrente |
| 1 | 3 |
26 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Sequenza fase di corrente
|
| 1 | 3 |
28 |
4 |
L |
0,1 |
V |
UINT32 |
N |
Per tensione RMS L1-N monofase Per tensione RMS L1-L2 trifase |
| 1 | 3 |
32 |
4 |
L |
0,1 |
V |
UINT32 |
N |
Tensione RMS L2–L3 |
| 1 | 3 |
36 |
4 |
L |
0,1 |
V |
UINT32 |
N |
Tensione RMS L3–L1 |
| 1 | 3 |
40 |
4 |
L |
0,1 |
V |
UINT32 |
N |
Tensione media |
| 1 | 3 |
44 |
2 |
L |
0,01 |
% |
UINT16 |
N |
Squilibrio di tensione |
| 1 | 3 |
46 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Sequenza delle fasi di tensione
|
| 1 | 3 |
48 |
2 |
L |
0,01 |
Hz |
UINT16 |
N |
Frequenza del sistema |
| 1 | 3 |
50 |
2 |
L |
0,01 |
– |
UINT16 |
N |
Fattore di potenza del sistema |
| 1 | 3 |
52 |
4 |
L |
0,001 |
kW |
UINT32 |
N |
Potenza attiva totale |
| 1 | 3 |
56 |
4 |
L |
0,001 |
kvar |
UINT32 |
N |
Potenza reattiva totale |
| 1 | 3 |
60 |
4 |
L |
0,001 |
kVA |
UINT32 |
N |
Potenza apparente totale |
| 1 | 3 |
64 |
8 |
L |
0,001 |
kWh |
UINT64 |
S |
Energia attiva totale |
| 1 | 3 |
72 |
8 |
L |
0,001 |
kvarh |
UINT64 |
S |
Energia reattiva totale |
| 1 | 3 |
80 |
8 |
L |
0,001 |
kVAh |
UINT64 |
S |
Energia apparente totale |
| 1 | 3 |
88 |
2 |
L |
1 |
% |
UINT16 |
N |
THD corrente L1 |
| 1 | 3 |
90 |
2 |
L |
1 |
% |
UINT16 |
N |
THD corrente L2 |
| 1 | 3 |
92 |
2 |
L |
1 |
% |
UINT16 |
N |
THD corrente L3 |
| 1 | 3 |
94 |
2 |
L |
1 |
% |
UINT16 |
N |
Per THD tensione L1-N monofase Per THD tensione L1-L2 trifase |
| 1 | 3 |
96 |
2 |
L |
1 |
% |
UINT16 |
N |
THD tensione L2–L3 |
| 1 | 3 |
98 |
2 |
L |
1 |
% |
UINT16 |
N |
THD tensione L3–L1 |
| 1 | 3 |
100 |
2 |
L |
0,1 |
°C o °F |
UINT16 |
N |
Temperatura misurata dal sensore PT100* |
| 1 | 3 |
102 |
2 |
L |
1 |
Ω |
UINT16 |
N |
Temperatura misurata dal sensore PTC binario |
| 1 | 3 |
104 |
10 |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |