Protezione sottopotenza
La tabella elenca i dati relativi alla protezione da sottopotenza per la comunicazione PROFIBUS DP.
| Slot | Indice |
Offset byte |
Dimensioni (in byte) |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Campo |
Valore predefinito |
Backup |
Nome del parametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |
92 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
S |
Impostazione della funzione |
| 1 | 6 |
94 |
2 |
L/S |
1 |
%P |
UINT16 |
20–1000 |
60 |
S |
Pickup * |
| 1 | 6 |
96 |
2 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
1 |
S |
Ritardo |
| 1 | 6 |
98 |
2 |
L/S |
1 |
%P |
UINT16 |
20-1000 |
60 |
S |
Livello di allarme * |
| 1 | 6 |
100 |
2 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
S |
Modalità di ripristino |
| 1 | 6 |
102 |
2 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
S |
Ritardo autoreset |
| 1 | 6 |
104 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |