将 MasterPacT MTZ 断路器与 ULP 系统相连
简介
使用 RJ45 插头/插头 ULP 线缆将 MasterPacT MTZ 断路器与 ULP 系统相连。该断路器必须具有一个 ULP 端口模块。
ULP 端口模块
根据断路器的类型,以如下方式提供 ULP 端口模块:
-
作为 MasterPacT MTZ2/MTZ3 抽出式断路器的标配件提供。
-
作为 MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 固定式断路器和 MasterPacT MTZ1 抽出式断路器的选配件提供。它与断路器的端子板安装在一起。
ULP 端口模块:
-
为 MicroLogic X 控制单元供电。
-
集成有 ULP 接线端子。
-
允许连接到外部 ULP 模块,如 IO 模块或 IFE 接口。
对于选配有 EIFE 接口的 MasterPacT MTZ 抽出式断路器,ULP 端口模块:
-
为 EIFE 接口供电。
-
将 EIFE 接口连接至其他 IMU 模块(例如,IO 模块)。
MasterPacT MTZ 断路器中 ULP 端口模块的电源
用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式 Ethernet 接口
EIFE 接口是选装在 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的抽架上的附件。
EIFE 接口使 MasterPacT MTZ 抽出式断路器能够连接到 Ethernet 网络。通过它,能够对 MicroLogic X 控制单元提供的所有数据进行数字访问。此外,它还监测抽架中的设备位置:连接、测试、断开连接。
提供包含线缆的套件,该线缆用于以各种长度连接在 ULP 端口模块与 EIFE 接口之间。