ULP 连接和电源规则
电源连接规则
-
IFM 接口上的 0 V 端子仅在 Modbus 线路的一点连接到功能接地端子排。如果 IFM 接口未与 IFE 服务器堆叠,Modbus 线路的该点为第一个堆叠的 IFM 接口或 Modbus 客户端。其他设备不得使 0 V 端子接地。
A
A PowerPacT H、J、L、P 或 R 型或 MasterPacT NT/NW 断路器
-
如果 ULP 系统上没有安装任何 IFM 接口,则 0 V端子必须与处于电源电平的接地端子块相连。其他设备不得使 0 V 端子接地。
-
带有专用 0 V Modbus 的 Modbus 设备不得与 IFM 接口相连。IFM 接口没有专用的 0 V Modbus。下图展示了这一规则:
-
如果 ULP 系统上没有安装任何 IFM 接口或 PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器,则建议使用浮动式辅助电源。切勿使 24 Vdc 辅助电源输出端的端子 + 和 - 接地。
分段电源
在以下情况下,必须使用分段电源:
-
当 IMU 利用 IFM 接口在整个 Modbus 上进行通讯时,Modbus 电缆将分配 24 Vdc 电力。
如果 Modbus 电缆过长而使得电压下降幅度过大(例如,对于 3 A 电源,电缆长度大于 15 m (49.2 ft)),则必须创建独立供电的 Modbus 电缆分段:
-
两个分段之间只有 24 Vdc 电线会被中断。
-
必须沿着完整长度的 Modbus 网络确保 0 V 电线(它也是 Modbus 共用电线)的连续性。
对于单个 Modbus 网络,电源分段的数量最多为 3 个。
-
-
当装置由多个 Modbus 网络组成时,必须为每个 Modbus 网络都采用一个 24 Vdc 电源。
由于 24 Vdc 电源的 0 V 电线也是 Modbus 共用电线,因此必须将个电源分开以确保各 Modbus 网络彼此独立。
PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器的 MicroLogic 2.• 和 3.• 脱扣单元的 24 Vdc 外部电源可与 ULP/通讯系统共用。此电源与如下所述的保护性接地相连。
注: MasterPacT NT 以及 NW 和 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器的 MicroLogic 0.• A/P/H脱扣单元的 24 Vdc 外部电源必须是非 ULP/通讯电源的独立电源。MasterPacT NT 和 NW 以及 PowerPacT P 和 R 型断路器的每个 MicroLogic 0.• A/P/H脱扣单元使用一个 24 Vdc 外部电源。此电源不与保护性接地相连。
0 V 电路的连接
警告 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
将 0 V 电路(24 Vdc 电源的 Modbus 常规和 0 V)进行保护性接地。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
必须遵守 0 V 电路的连接规则:
-
对于电源和 IMU 的所有 ULP 模块,为了提供最一致的接地,建议采用不锈钢 DIN 导轨而不是铝质导轨。每条 DIN 导轨都必须与保护性接地相连。
-
如果 ULP 系统上没有安装任何 IFM 接口,则 0 V端子必须与处于电源电平的接地端子块相连。其他设备不得使 0 V 端子接地。
-
如果机构中存在至少一个 IFM 接口,则必须按如下方式实现 IFM 接口上的连接:
-
如果单个 IFE 服务器上堆叠有一个或几个 IFM 接口,则至少一个 IFM 接口必须在其位于 0 V 端子和保护性接地之间的连接器上设有一条跳线。
注意 系统上显著电流循环的危险当架构中存在 IFM 接口时,请勿连接不锈钢 DIN 滑轨上的 0 V 电源。不遵循上述说明可能导致设备损坏。 -
切勿将 24 Vdc 电源的 24 Vdc 与保护性接地相连。
-
在具有一个或几个 IFM 接口的架构中,如果单个 Modbus 网络上存在一个或几个电源分段,则所有电源都不得接地。
A
ULP 模块用 24 Vdc ABL8 电源
B
不锈钢 DIN 导轨
C
IFE 接口或 IFE 服务器
D
IO 模块
E
FDM121 显示器
与主干线路相隔离的以及全都位于同一台设备中的 Modbus 网络的分段必须在设备的这一部分内进行保护性的接地。
-
-
在不含 IFM 接口的架构中,位于第二和第三分段上的电源应接地。
Modbus 电缆连接
-
来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆使用黄铜夹扣来确保 Modbus 信号(D0、D1 和 0 V)。当 Modbus 客户端被单独供电时,24 Vdc 电线处于未连接状态。
-
接入到第一个机柜的 Modbus 电缆可确保该机柜的 Modbus 信号(D0、D1 和 0 V)以及向该机柜提供 24 Vdc 电力的连续性。
-
分流端子块上未使用的通道可用于连接电气设备中的另一个 Modbus 服务器(例如 PM800 通讯功率计)。
警告