ULP 系统介绍
描述
使用 ULP(通用逻辑插头)系统构建一种为断路器整合了计量、通讯和操作辅助功能的配电解决方案。
|
注释 |
描述 |
ULP 系统的一部分 |
|---|---|---|
|
A |
用于 8 个设备的 FDM128 Ethernet 显示器 |
– |
|
B |
用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块 |
✔ |
|
C |
用于单个断路器的 IFE Ethernet 接口 |
✔ |
|
D |
IFE Ethernet 配电盘服务器 |
✔ |
|
E |
用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口 |
✔ |
|
F |
用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块 |
✔ |
|
G |
MasterPacT MTZ 抽出式断路器 |
✔ |
|
H |
MasterPacT MTZ 固定式断路器 |
✔ |
|
I |
MasterPacT NT/NW 断路器 |
✔ |
|
J |
PowerPacT P- 和 R-frame 断路器 |
✔ |
|
K |
PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器 |
✔ |
|
L |
用于 MasterPacT MTZ 断路器的 ULP 端口模块 |
✔ |
|
M |
用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式 Ethernet 接口 |
✔ |
|
N |
ULP 接线端子 |
✔ |
|
O |
RJ45 插头/插头 ULP 线缆 |
✔ |
|
P |
断路器 BCM ULP 线缆 |
✔ |
|
Q |
NSX 线缆 |
✔ |
|
R |
Ethernet 开关 |
– |
|
S |
配电盘服务器 |
– |
|
T |
BCM ULP 断路器通讯模块 |
✔ |
|
U |
ULP 端口模块与 EIFE 接口之间的连接线 |
✔ |
|
V |
用于 MasterPacT MTZ 断路器的 MicroLogic 脱扣单元 |
✔ |
|
W |
用于 MasterPacT NT/NW 以及 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器的 MicroLogic 脱扣单元 |
✔ |
|
X |
用于 PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器的MicroLogic 5 或 6 脱扣单元 |
✔ |
|
Y |
使用带有 EPC 软件的 PC 测试和调试 IMUs |
✔ |
特性
使用 ULP 系统来增强 PowerPacT H-, J-, 和 L-frame、PowerPacT P- 和 R-frame、MasterPacT NT/NW 和 MasterPacT MTZ 断路器的功能,具体采用以下方式:
-
通过 Ethernet 通讯链路进行访问,并通过 IFE 接口或 EIFE 接口(仅限 MasterPacT MTZ 抽出式断路器)进行远程监控。
-
通过 Web 访问的方式监控连接到 IFE 接口或 EIFE 接口(仅限 MasterPacT MTZ 断路器)的断路器。
-
以 IO 模块实现输入/输出应用。它得益于 IO 模块的扩展能力,可监视和控制抽架中抽出式断路器的位置、断路器运行和自定义应用程序等等。
-
利用 EcoStruxure Power Commission 软件执行测试、设置和维护功能。
-
以 IFM 接口实现用于访问和远程监控的 Modbus-SL 通讯链路。
-
通过 FDM121 对测量数据和操作辅助数据进行本地显示。
ULP 系统让断路器成为计量和监管工具,从而提升能效,并能够:
-
依据负荷峰值或优先区域,按区域或按应用程序地优化能耗。
-
提高电气设备管理。
智能模块化单元 (IMU)
模块化单元是包含了可在电气设备中执行某一功能(进线保护、电机命令以及控制)的一个或多个产品的机械和电气组件。模块化单元可轻松地安装在电气设备中。
其内部通讯部件(例如,MicroLogic ™脱扣单元)和外部 ULP 模块(例如,IO 模块)连接到一个通讯接口(IFM、IFE 或 EIFE 取决于断路器类型)的断路器被称为 IMU。