Appairage de l’appareil principal
- Sur la page Maison, appuyez sur .
- Appuyez sur Appareils > > Énergie.
- Sélectionnez PowerTag (A).
- La page Découverte d’appareils recherche pendant une minute avant d’afficher le PowerTag disponible.
- Si plusieurs PowerTags sont disponibles, sélectionnez-en un (B).
- Sur la page Configuration de l’appareil, appuyez sur Identifier pour reconnaître le PowerTag principal. Ce sera le PowerTag Réseau mesurant l’alimentation principale.
- Appuyez sur OK dans la fenêtre de notification lorsque vous avez terminé d’identifier le PowerTag.
- Appuyez sur (C) pour attribuer une étiquette
au PowerTag principal.La liste d’étiquettes apparaît sur la page Type.
- Sélectionnez un type d’étiquette (D) et
appuyez sur Sauvegarder (E).
Une fois le type de Réseau sélectionné, le Nom est attribué par défaut comme Alimentation principale.
- Appuyez sur (F) et sélectionnez Oui/Non si des panneaux solaires sont installés.
- Oui : Reportez-vous à la section Appairage de l’appareil avec un système solaire sur réseau.
- Non : Si vous n’avez pas de panneaux solaires installés. Passez à l’étape 11.
La direction de l’alimentation est activée automatiquement (H). - Réglez la limite du réseau (G).NOTE: La limite du réseau est la puissance maximale autorisée sur le réseau de votre contrat. Elle permet d’éviter le déclenchement de l’alimentation en arrêtant les charges afin de maintenir la consommation d’énergie en dessous d’une limite définie. Par défaut, la limite du réseau est définie dans une mesure en kVA.
Sélectionnez votre limite du réseau (kVA/A/kW) dans le menu déroulant, puis appuyez sur et saisissez une valeur à l’aide du clavier numérique selon votre pays. Le tableau suivant montre les valeurs par défaut se situant dans la plage :
Pays
Valeur par défaut
Plage
France
36 kVA
1-42 kVA
Allemagne
60 A
15–160 A
Espagne
15 kW
1–42 kW
Belgique
40 A
15–160 A
Suède
20 A
16–63 A
Danemark
25 A
25–35 A
IMPORTANT: Vous ne pouvez pas saisir une valeur supérieure ou inférieure à la plage spécifiée. - Activez le commutateur à bascule Inverser
la direction (I), si la direction de l’alimentation
est de Maison vers Réseau.IMPORTANT: L’activation de Inverser la direction garantit que la direction de l’alimentation est correcte.
- Appuyez sur Sauvegarder(J).
- Vous serez invité à saisir le tarif après
la mise en service du PowerTag. Consultez Réglage du tarif. NOTE: Si vous avez déjà configuré votre tarif, vous serez dirigé vers la page Maison pour afficher l’état de l’appareil.