Appairage de l’appareil principal avec le système solaire sur réseau
Si vous avez installé le PowerTag avec un système solaire sur réseau existant, le flux de puissance devrait aller dans l’une des directions suivantes :
-
Réseau vers maison : importation
(puissance du réseau consommée par la maison) -
Maison vers réseau : exportation
(excédent de puissance de la production solaire alimentant le réseau)
Il est nécessaire de configurer la direction d’alimentation correcte, sinon le PowerTag peut mesurer la direction d’alimentation de manière incorrecte (réseau vers maison comme exportation) et (maison vers réseau comme importation).
- Sur l’écran d’accueil, appuyez sur
.
- Appuyez sur Appareils >
> Énergie.
- Sélectionnez PowerTag Energy.
- La page Découverte d’appareils recherche pendant une minute avant d’afficher les PowerTags disponibles.
- Si plusieurs appareils sont disponibles, sélectionnez-en un.
- Sur la page Configuration de l’appareil, appuyez sur Identifier pour reconnaître
le PowerTag principal.Une fenêtre de notification s’affiche et la LED d’état clignote rapidement en vert sur le PowerTag.
- Appuyez sur OK dans la fenêtre de notification lorsque vous avez terminé d’identifier le PowerTag.
- Appuyez sur
pour attribuer une étiquette au PowerTag.
La liste d’étiquettes apparaît sur la page Type. - Sélectionnez un type d’étiquette (réseau)
et appuyez sur Sauvegarder.NOTE: Il est recommandé de sélectionner le type de réseau pour représenter le PowerTag principal.Une fois le type de Réseau sélectionné, le Nom est attribué par défaut comme Alimentation principale.
- Appuyez sur
(A) et sélectionnez Oui si vous avez installé des panneaux solaires.
La direction de l’alimentation est activée automatiquement. - Appuyez sur
(B) et sélectionnez l’une des options selon vos besoins :
- Oui, je vends tout : (Système solaire relié au réseau) Connecté au réseau (alimentation principale) de la maison. Toute l’énergie produite est envoyée dans le réseau.
- Oui, j’en vends une partie : (Système solaire sur réseau) Connecté au réseau (alimentation principale) de la maison. Si le système produit plus d’énergie que ce qui est utilisé, l’excédent de puissance est introduit dans le réseau.
- Non : (Système solaire hors réseau) Désigne le système qui fonctionne indépendamment et qui n’est pas raccordé au réseau, mais qui dispose de batteries pouvant stocker l’énergie solaire générée par le système.
- Réglez la limite du réseau limite du réseau/taille
de l’alimentation principale (C).NOTE: La limite du réseau est la puissance maximale autorisée sur le réseau de votre contrat. Elle permet d’éviter le déclenchement de l’alimentation en arrêtant les charges afin de maintenir la consommation d’énergie en dessous d’une limite définie. Par défaut, la limite du réseau est définie dans une mesure en kVA.
Sélectionnez votre limite du réseau (kVA/A/kW) dans le menu déroulant, puis appuyez sur
et saisissez une valeur à l’aide du clavier numérique selon votre pays. Le tableau suivant montre les valeurs par défaut se situant dans la plage :
Pays
Valeur par défaut
Plage
France
36 kVA
1-42 kVA
Allemagne
60 A
15–160 A
Espagne
15 kW
1–42 kW
Belgique
40 A
15–160 A
Suède
20 A
16–63 A
Danemark
25 A
25–35 A
IMPORTANT: Vous ne pouvez pas saisir une valeur supérieure ou inférieure à la plage spécifiée.NOTE: La limite du réseau / taille de l’alimentation principale fait référence à la taille en ampères du commutateur principal protégeant le tableau de distribution. Par défaut, elle est réglée sur 63 A dans l’application Wiser Home. Elle peut être réglée entre 15 A et 160 A selon les besoins.IMPORTANT: Vous ne pouvez pas saisir une valeur supérieure ou inférieure à la plage spécifiée. - Si vous avez sélectionné l’option comme Oui, je vends tout et que la direction de l’alimentation
est Réseau vers Maison.
- Activez l’interrupteur à bascule Inverser la direction.
- Si vous avez sélectionné l’option comme Oui, j’en vends une partie.
- Mettez le disjoncteur solaire hors tension.
Si le sens de l’alimentation est de Maison vers Réseau. - Activez l’interrupteur à bascule Inverser la direction.
- Mettez le disjoncteur solaire sous tension.
- Mettez le disjoncteur solaire hors tension.
- Si vous avez sélectionné l’option comme Non et que la direction de l’alimentation est Réseau vers Maison. Activez le commutateur à bascule Inverser la direction si la direction de l’alimentation est incorrecte.
- Appuyez sur Sauvegarder.
- Vous serez invité à saisir le tarif après
la mise en service du PowerTag. Consultez Réglage du tarifRéglage du tarif. NOTE:
-
Si vous avez déjà configuré votre tarif, vous serez dirigé vers l’écran d’accueil pour afficher l’état de l’appareil.
-
Si le PowerTag est installé avant l’installation d’un système solaire sur réseau, reportez-vous à la section Paramètres avancés.
-
Si vous avez configuré votre PowerTag sur Solaire ou Solaire / Batterie (combo), le champ (A) Avez-vous des panneaux solaires ? sera désactivé. Consultez Appairage de l’appareil avec ESS.
-