DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-06

Fehlerbehebung

Problem

Lösung

Schalten  

Das Gerät ist nicht bereit für die Kopplung, nachdem es aus der App entfernt wurde.

Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

   
Dimmer  

Dimmen nicht möglich.

  • Last reduzieren oder erhöhen.

  • Den Drucktaster bei Überhitzung abkühlen lassen.

  • Die Last ändern (wenn die Last nicht mit dem Dimmer kompatibel ist)

Einschalten nicht möglich.

  • Den Drucktaster bei Überhitzung abkühlen lassen.

  • Last reduzieren.

  • Last ändern.

  • Verdrahtung prüfen.

Flackern bei minimaler Helligkeit

  • Die minimale Helligkeit erhöhen (ein 31LCDA-Gerät zur Lastkorrektur installieren, wenn das Flackern anhält).

  • Die Last ändern (wenn die minimale Helligkeit unzureichend ist).

  • Den RL-LED-Modus einstellen (es wird empfohlen, 10 % der Nennlast zu verwenden, um eine Überhitzung des Dimmers zu vermeiden)

Flackern

  • Last ändern

  • Den RL-LED-Modus einstellen (es wird empfohlen, 10 % der Nennlast zu verwenden, um eine Überhitzung des Dimmers zu vermeiden)

Nur geringe Dimmfähigkeit

  • Dimmbereich ändern

  • Den RL-LED-Modus einstellen (es wird empfohlen, 10 % der Nennlast zu verwenden, um eine Überhitzung des Dimmers zu vermeiden)

  • Die Last ändern (wenn die Last nicht mit dem Dimmer kompatibel ist)

   
Rollladen  

Jalousie bewegt sich nicht bzw. unkontrolliert.

  • Stromversorgung prüfen.

  • Last ändern.

  • Verdrahtung ändern.

Problem

Mögliche Ursache

Lösung

Das Gerät kann keine Verbindung zum Hub herstellen. Nach 3-maliger Betätigung blinkt die Geräte-LED 30 Sekunden lang grün/rot.

HINWEIS: Dies gilt nicht für neuere Zigbee®
-Modell.

Der Kopplungsmodus hat sich geändert.

  1. Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen.
  2. Drücken Sie nach dem Zurücksetzen 4 Mal die obere rechte Ecke des Schalters und halten Sie sie dann 20 Sekunden lang gedrückt, bis die LED rot blinkt.

    Das Gerät sollte im richtigen Modus neu gestartet werden.

  3. Drücken Sie nach dem Neustart 3 Mal auf die obere rechte Ecke des Schalters, um den Kopplungsmodus aufzurufen.

    LED blinkt orange.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?