DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Solución de problemas

Síntoma

Solución

No es posible aumentar la regulación.

  • Reduzca o aumente la carga.

  • Deje enfriar el módulo en caso de sobrecalentamiento.

  • Cambie la carga (si la carga no es compatible con el módulo).

No es posible la conexión.

  • Deje enfriar el módulo en caso de sobrecalentamiento.

  • Reduzca la carga.

  • Cambie la carga.

  • Compruebe el cableado entre el pulsador y el módulo.

Parpadeo con luminosidad mínima.

  • Aumente la luminosidad mínima (si el parpadeo aún persiste, instale un Módulo de compensación de carga), CCT90501).

  • Cambie la carga (si la luminosidad mínima es insuficiente).

  • Ajuste el modo LED RL (se recomienda utilizar el 10 % de la carga nominal para evitar el sobrecalentamiento del módulo).

Parpadeo con luminosidad máxima.

  • Reduzca la luminosidad máxima.

  • Cambie la carga.

Parpadeo con luminosidad normal

  • Cambie la carga.

  • Ajuste el modo LED RL (se recomienda utilizar el 10 % de la carga nominal para evitar el sobrecalentamiento del módulo).

Escasa capacidad de regulación

  • Cambie el rango de regulación.

  • Ajuste el modo LED RL (se recomienda utilizar el 10 % de la carga nominal para evitar el sobrecalentamiento del módulo).

  • Cambie la carga (si la carga no es compatible con el módulo).

El dispositivo no está preparado para emparejarse después de que se haya eliminado de la aplicación.

Restablecer los ajustes predeterminados de fábrica; consulte Restablecimiento manual del dispositivo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.