DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Ajuste de una programación horaria

El dispositivo puede controlarse por completo mediante una programación horaria. Una vez configurada la programación horaria, el regulador funcionará a una hora determinada.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Vaya a Programaciones > para crear una programación horaria.
  3. Introduzca el nombre de la programación horaria (A).
  4. En el menú TIPO, seleccione Luces (B).
  5. En el menú SE APLICA A, seleccione Regulador (C) de los dispositivos enumerados.
  6. Toque Crear para configurar eventos.
  7. En el menú EVENTOS, seleccione un día y, a continuación, toque para añadir un evento como ESTADO (luces apagadas o nivel de regulación en %) y CUÁNDO (amanecer/atardecer o intervalo de tiempo específico).
  8. Toque Aceptar para guardar la programación horaria.
    SUGERENCIA:
    • Puede añadir varias programaciones horarias en función de sus necesidades. Seleccione los días, toque , establezca el estado de encendido/apagado y la hora.

    • Puede copiar la programación horaria existente a otra o a los días que desee. Toque .

      • Toque Programación horaria, seleccione una programación existente y toque Copiar.

      • Toque Día, seleccione los días que desee asignar y toque Copiar.

    • Cuando comience la programación horaria, podrá ver la hora de finalización en las siguientes pantallas:

      • Pantalla de control del dispositivo.

      • Pestaña Control en Nombre del dispositivo.

      • Sección Dispositivos favoritos en la pantalla de inicio.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.