990-5995E-025

Przełączanie pojedynczego zasilacza UPS z trybu obejścia serwisowego do trybu normalnego

  1. Upewnij się, że wszystkie urządzenia odłączające oprócz wyłącznika MBB znajdują się w pozycji WYŁ. (otwartej).
  2. Przełącz wyłącznik SSIB do pozycji WŁ. (zamkniętej).

    Włączy się wyświetlacz i pojawi się ekran główny.

  3. Przełącz wyłącznik wyjściowy jednostki (UOB) do pozycji WŁ. (zamkniętej). Poczekaj około 20 sekund, aż wskaźnik LED obejścia zmieni kolor na żółty.

    Zasilacz UPS uruchomi się w trybie obejścia statycznego.

  4. Przełącz wyłącznik wejściowy jednostki (UIB) do pozycji WŁ. (zamkniętej).

    Zasilanie zacznie być dostarczane do prostownika.

  5. Przełącz wyłączniki baterii BB do położenia WŁ. (zamkniętego).
  6. Przełącz wyłącznik obejścia serwisowego (MBB) do pozycji WYŁ. (otwartej).

    Zasilacz UPS automatycznie przejdzie do trybu normalnego.

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.