990-5995E-019

출력 설정 구성

주의 사항
장비 손상 위험
필수 교육 과정을 이수한 기술자만 UPS 시스템 매개변수를 변경할 수 있습니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  1. 디스플레이의 홈 화면에서 Settings(설정) > Advanced settings(고급 설정) > Output settings(출력 설정)를 선택합니다.
  2. Output frequency (Hz)(출력 주파수(Hz))를 설정합니다. 50에서 60Hz 사이에서 선택합니다.
  3. Output voltage (V)(출력 전압(V))를 설정합니다. 200, 208, 220, 380, 400 및 415V 중에서 선택합니다.
  4. 출력 전압 보상(%)을 설정합니다. –5에서 5 사이의 값을 선택합니다.
  5. Save settings(설정 저장)를 누릅니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?