990-66230A-024

Configurar a rede

A rede pode ser configurada para a placa de gerenciamento de rede integrada e opcional (NMC).

  1. Defina as configurações de IPv4 na página do NMC escolhido:
    1. Remova a marca de seleção de Desativar o NMC IPv4 integrado/Desativar o NMC IPv4 opcional para configurar o IPv4. Quando a marca de seleção está presente, nenhuma configuração pode ser feita e a função está desativada.
    2. Defina o Modo endereço como Manual, DHCP ou BOOTP. Adicione os valores para modo endereço manual.
    3. Toque em OK para salvar as configurações.