990-66230A-024

Configurar os relés de saída

  1. No menu principal, toque em Configuração > Contatos e relés e selecione o relé de saída que deseja configurar.
  2. Selecione a(s) função(ões) que deseja atribuir ao relé de saída. Em cada página, toque em OK para salvar as configurações e no símbolo de seta para ir para a próxima página.
    NOTA: É possível atribuir várias funções ao mesmo relé de saída.
    Bobina de abertura BB: Quando um alarme relacionado à bateria ocorrer, o nobreak enviará um sinal para desconectar a bateria e, simultaneamente, um sinal de contato seco auxiliar será ativado por meio de um relé. Não configurável para relé de saída 4. Carga da bateria: Quando a bateria entra na equalização ou na carga de flutuação, o sinal de contato seco é ativado por meio de um relé.
    Desarme por backfeed do bypass: Quando o backfeed do bypass ocorrer, o nobreak acionará um alarme para indicar a falha do bypass e, simultaneamente, um sinal de contato seco auxiliar será ativado por meio do isolamento de um relé. Modo normal: Quando o nobreak está no modo de operação normal, o sinal de contato seco é ativado por meio de um relé.
    Sobrecarga: Quando o nobreak está sobrecarregado, um sinal de contato seco é ativado por meio de um relé. É obrigatório definir essa função quando o nobreak for ligado pela primeira vez. Tensão da bateria baixa: Quando a bateria está com baixa tensão, o sinal de contato seco é ativado por meio de um relé.
    Alarme geral: Quando um ou mais avisos são acionados, um sinal de contato seco auxiliar é ativado por meio do isolamento de um relé. No bypass: Quando o nobreak está no modo de operação do bypass, o sinal de contato seco é ativado por meio de um relé.
    Perda de saída: Quando a carga é desconectada, um sinal de contato seco é ativado por meio de um relé. Descarga da bateria: Quando a bateria começa a descarregar, o sinal de contato seco é ativado por meio de um relé.
    Modo de bateria: Quando o nobreak está no modo de descarga da bateria, o sinal de contato seco é ativado por meio de um relé. Retificador pronto: Quando o retificador está pronto, o sinal de contato seco é ativado por meio de um relé.
    Fonte de alimentação principal não disponível: Em caso de anormalidade na rede elétrica, um sinal de contato seco é ativado por meio de um relé. Desarme por subtensão do BB: Quando um alarme relacionado à bateria ocorrer, o sinal de contato seco (24 V) será ativado por meio de um relé para desconectar o dispositivo externo de desconexão da bateria.
    No inversor: Quando o nobreak está no modo do inversor, o sinal de contato seco é ativado por meio de um relé. Desarme de backfeed principal: Quando o backfeed da rede elétrica ocorrer, o nobreak acionará um alarme para indicar a falha da rede elétrica e, simultaneamente, um sinal de contato seco auxiliar será ativado por meio do isolamento de um relé.
  3. Toque em OK para salvar as configurações.