Modos do sistema
O modo do sistema indica o status da saída de todo o sistema de nobreak, incluindo o mecanismo do interruptor, e indica a fonte que fornece a carga.
Operação do inversor
Na operação do inversor a carga é fornecida pelos inversores. O modo de operação do nobreak pode ser a operação normal ou operação da bateria quando o modo operacional do nobreak está na operação do inversor.
Operação do bypass estático
O nobreak alimenta a carga por meio da fonte de bypass. Se as condições estabelecidas pelo nobreak para o modo de operação normal ou da bateria não forem atendidas, a carga será transferida do inversor para a fonte de bypass sem nenhum tipo de interrupção na energia da carga.
Operação do bypass de manutenção
Na operação do bypass de manutenção, a carga é fornecida diretamente pela fonte de bypass com energia não condicionada.
Modo ECO
O Modo ECO permite que o sistema seja configurado para usar a operação do bypass estático solicitado, com a carga fornecida pelo bypass, como modo de operação preferido sob circunstâncias predefinidas. A vantagem principal do modo ECO é a redução do consumo de energia elétrica. Em caso de interrupção da rede elétrica, o nobreak transfere para operação do inversor para um fornecimento ininterrupto da carga.