990-66230A-024

Transferir um sistema paralelo da operação do bypass de manutenção para operação normal

  1. Verifique se:
    • UIB, SSIB, UOB, MBB para todos os nobreaks estão na posição DESLIGADO (aberta).

    • Ext. UOB, MIB, BIB, BBs para todos os nobreaks estão na posição DESLIGADO (aberta).

  2. Feche o SSIB, UIB, UOB em todos os nobreaks.
  3. Feche o Ext. UOB em todos os nobreaks.
  4. Feche o SIB.
  5. Feche o BIB em todos os nobreaks. Aguarde aproximadamente 20 segundos e o nobreak se inicializa na operação do bypass estático.
  6. Abra o Ext. MBB.
    NOTA: Se o sistema paralelo tiver contatos de entrada com sinal de contato MBB NA ou contato MBB NF, no display de qualquer nobreak do sistema paralelo, no menu principal, toque em Manutenção > Limpar alarme.
  7. Feche o MIB e os BBs em todos os nobreaks. Aguarde aproximadamente 100 segundos e o sistema é transferido para a operação normal.