990-66230A-024

Consultar as informações de status do sistema

  1. No menu principal, toque em Status.
    1. Toque em Entrada para ver o status.

      Entrada

      Tensão F-F (entre fases) A tensão atual de entrada entre as fases.
      Tensão F-N (de fase a neutro)* A tensão atual de entrada fase-neutro em volts (V).
      Corrente A corrente atual de entrada da fonte de alimentação CA por fase em amperes (A).
      Frequência A frequência atual de entrada em hertz (Hz).
      Fator de potência A proporção da potência ativa em relação à potência aparente.
    2. Toque em Saída para ver o status.

      Saída

      Tensão F-F (entre fases) A tensão de saída entre fases em volts (V) no inversor.
      Tensão F-N (de fase a neutro)* A tensão de saída de fase a neutro em volts (V) no inversor.
      Corrente A corrente de saída atual de cada fase em amperes (A).
      Frequência A frequência de saída atual em hertz (Hz).
      Fator de potência O fator de potência de saída atual de cada fase. O fator de potência é a proporção da potência ativa em relação à potência aparente.
      Potência A potência ativa atual de saída (ou potência real) de cada fase em quilowatts (kW). A potência ativa é a parte do fluxo de energia que, calculada pela média de um ciclo completo da forma de onda CA, resulta na transferência líquida de energia em uma direção.
      Carga A porcentagem da capacidade do nobreak usada atualmente em todas as fases. É exibida a porcentagem de carga de fase mais carregada.
    3. Toque em Bypass para ver o status.

      Bypass

      Tensão F-F (entre fases) A tensão atual de bypass entre fases (V).
      Tensão F-N (de fase a neutro)* A tensão atual de bypass fase-neutro (V).
      Corrente A corrente atual de bypass de cada fase em amperes (A).
      Frequência A frequência de bypass atual em hertz (Hz).
      Fator de potência O fator de potência de bypass atual de cada fase. O fator de potência é a proporção da potência ativa em relação à potência aparente.
    4. Toque em Bateria para ver o status.

      Bateria

      Medições A potência CC atual sendo consumida da bateria, em quilowatts (kW).
      A tensão atual da bateria (VDC).
      A corrente da bateria atual em amperes (A). Uma corrente positiva indica que a bateria está carregando; uma corrente negativa indica que a bateria está descarregando.
      A temperatura da bateria realizada a partir dos sensores de temperatura conectados em graus Celsius.
      O status da bateria (Desconectar ou Conectar).
      Bateria A quantidade de tempo antes de as baterias atingirem o nível de desligamento por baixa tensão. Também mostra o nível de carga da bateria como uma porcentagem da capacidade de carga total.
      A carga da bateria atual (Ah).
      Carregador O modo de operação do carregador (Repouso, Carga de flut, Recarga, Descarga).
    5. Toque em Temperatura para ver o status.

      Temperatura

      Temperatura ambiente Temperatura ambiente em graus Celsius.
      Temperatura da bateria A temperatura da bateria em graus Celsius a partir dos sensores de temperatura da bateria conectados.