Exportar registros de eventos de nobreak para dispositivo USB
Pré-condição:
-
Insira uma unidade flash USB (de preferência com menos de 16 GB) no computador, localize a unidade flash USB na janela Este PC, clique com o botão direito do mouse e selecione Formatar, configure o sistema de arquivos como FAT32, o tamanho da unidade de alocação para 4096 bytes, marque .
NOTA: É recomendado usar uma unidade flash USB 2.0, pois a unidade flash USB 3.0 pode não ser compatível com o formato FAT32.
- No menu principal, selecione .
- Remova a tampa da porta USB.
- Insira o dispositivo USB na porta USB do display.
- No display, toque em Exportar. Quando
o display exibir a mensagem Confirmar para exportar registros
de eventos do nobreak, toque em OK para iniciar o processo de exportação. NOTA: Não remova o dispositivo USB até que o processo de exportação termine.
- O display exibirá o status de conclusão com a mensagem Despejo de evento bem-sucedido ou Despejo de evento malsucedido. Toque em OK para prosseguir.
- Envie os registros de eventos do nobreak ao atendimento ao cliente da Schneider Electric.