990-66230A-024

Configurar o bypass do nobreak

NOTA: Esta configuração é obrigatória para uso correto do nobreak.
  1. No menu principal, toque em Configuração > Bypass.
    1. Defina o Limite máximo de tensão de bypass como +10%, +15%, +20% ou +25%, o padrão é +10%.
    2. Defina o Limite mínimo de tensão de bypass como -10%, -15%, -20%, -30% ou -40%, o padrão é -10%.
    3. Defina o Limite de frequência de bypass como +/-1 Hz, +/-3 Hz ou +/-5 Hz, o padrão é +/-3 Hz.
  2. Toque em OK para salvar as configurações.