990-66230A-024

Configurar os contatos de entrada

  1. No menu principal, toque em Configuração > Contatos e relés e selecione o contato de entrada que deseja configurar.
  2. Selecione uma função na lista suspensa para o contato de entrada selecionado:
    Entrada em gerador: O gerador foi conectado ao sistema. Alarme limpo: O alarme é limpo.
    Contato MBB NA: O dispositivo de desconexão do bypass de manutenção MBB está fechado (contatos normalmente abertos). Sobrecarga da bateria: A bateria está sobrecarregada e o carregamento não é permitido.
    Mudo: O sinal sonoro é silenciado. Descarga excessiva da bateria: A bateria está com descarga excessiva e a descarga não é permitida.
    Status do BB: Mostra o do dispositivo de desconexão da bateria. Vazamento de eletrólito: Indica um vazamento de eletrólito.
    Transferência para inversor: O nobreak é transferido para a operação do inversor. Contato MBB NF: O dispositivo de desconexão do bypass de manutenção MBB está fechado (contatos normalmente fechados).
    BB on-line: O dispositivo de desconexão da bateria está fechado. Proteção contra surto anormal*
    Transferência para bypass: O nobreak é transferido para a operação do bypass. Desligar carregador: O carregador é desligado.
  3. Em cada página, toque em OK para salvar as configurações e no símbolo de seta para ir para a próxima página.