990-66230A-024

Modos do nobreak

Operação normal

O nobreak fornece energia à carga acoplada a partir da rede elétrica. O nobreak converte a energia da rede elétrica em energia condicionada para a carga ocoplada, ao mesmo tempo em que recarrega as baterias (flutuação ou equalização).

Operação da bateria

Se houver uma falha na rede elétrica, o nobreak será transferido para a operação da bateria. O nobreak fornece energia à carga acoplada a partir das baterias conectadas por um período limitado. Ao voltar o fornecimento da rede elétrica, o nobreak é transferido novamente para a operação normal.

Operação do bypass estático

O nobreak alimenta a carga por meio da fonte de bypass. Se as condições estabelecidas pelo nobreak para a operação normal ou da bateria não forem atendidas, a carga será transferida do inversor para a fonte de bypass sem nenhum tipo de interrupção na energia da carga.

Operação do bypass de manutenção

Na operação do bypass de manutenção, a rede elétrica é enviada via MBB externo ou interno para a carga. O backup por bateria não está disponível na operação do bypass de manutenção.

Modo ECO

No modo ECO, o nobreak é configurado para usar a operação do bypass estático como a operação de preferência sob circunstâncias predefinidas. O inversor está em espera no modo ECO e, em caso de interrupção na rede elétrica, o nobreak é transferido para o modo da bateria e a carga é fornecida pelo inversor.

NOTA: Este modo está desabilitado por padrão, entre em contato com a Schneider Electric para habilitá-lo. Se o Modo ECO estiver ativado, você não poderá sair deste modo de operação usando o display. Entre em contato também com a Schneider Electric para obter assistência.

Modo desligado

O nobreak não está fornecendo potência à carga. As baterias estão carregadas e o display está ligado.

Modo conversor de frequência

No modo do conversor de frequência, o nobreak apresenta uma frequência de saída estável (a 50 ou 60 Hz) e o bypass estático fica indisponível.
AVISO
Risco de dano ao equipamento ou queda de energia na carga
No modo do conversor de frequência, o nobreak não pode funcionar na operação do bypass estático ou operação do bypass de manutenção. Antes de colocar o nobreak no modo do conversor de frequência, entre em contato com um parceiro certificado pela Schneider Electric para confirmar que:
  • o SSIB e o MBB estão na posição DESLIGADO (aberto) (A Schneider Electric recomenda trancá-los com um cadeado disponibilizado pela Schneider Electric)
  • nenhum cabo está conectado aos terminais de bypass
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.